This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:ADS54J20

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751180/ads54j20evm-ads54j20

器件型号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J20

大家好、

我们观察到、在 ADS54J** EVK 中、针对 INAP、INAN、INBP 和 INBN 信号、用于模拟信号的终端如下所示:

在 ADS54J20的数据表中、我们发现端接在 INAP、INAN、INBP 和 INBN 信号处完成、如下所示:

请告诉我两个端接之间的差异。 最好遵循哪一个?

谢谢、

Harsha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    我建议使用 EVM 配置、因为它通过1:1平衡-非平衡变压器设置为50欧姆源/终端、数据表规范了第7页上的全模拟带宽。

    此致、

    Dan