This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:CMOS (x8位)模式下的 VSP5610

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750091/vsp5610-vsp5610-in-cmos-x8bit-mode

器件型号:VSP5610
您好!
我们将在 CMOS 8位输出模式下使用 AFE VSP5610。 我们对此有一些疑问。

  1. 在 CMOS (x8)输出模式下、如何从 VSP5610获取 LS 和 LVCK? 我们是否必须为相同的 GPIO 配置 GPIO?  
  2. 如何在 CMOS (x8)模式下检测 LS。 是否存在与 LVDS 相同的线路同步代码(数据='16?d)?

-Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    完整数据表仅根据个人请求提供、需要 NDA。

    请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    我们是否可以将 GPIO 配置的信号用作 LVCK 和 LS? 因为在 CMOS 8位模式下没有其他选项保持不变。

    -Divyesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyesh、

    是的、您应该能够将 GPIO 信号配置为 LVCK 和 LS。
    请参阅我直接发送到您的电子邮件地址的完整数据表的"寄存器映射"部分。
    它列出了器件允许配置 GPIO 的各种选项。