This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:引脚与 ADS54J40/60兼容

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751387/ads54j20-pin-compatibility-with-ads54j40-60

器件型号:ADS54J20
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

您好!

这些器件看起来非常相似。

1) 1)您能否确认它们是否与引脚兼容? 直接兼容?

如果不是,有什么区别?

2) 2)我打算使用 LMH3/5/6401实现直流耦合 SE 到差动转换 ,以驱动 ADS54J20。 我是否可以参考其中一个参考设计(例如 http://www.ti.com/tool/TIDA-00823 ),即使它使用 ADS54J60/40? 尤其是 VCM 输出的连接。

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    1)是的、所有三种器件都是引脚对引脚兼容的、并且尺寸相同(10x10mm)。

    2) 2)您指向的参考设计是您的应用的理想选择。 所有三个 ADS54J20/40/60的 VCM 规格相同、因此不会出现问题。

    此致、

    Dan