This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADC 电流信号输入

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, TIDA-00307, TIDA-00493, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750971/ads8688-adc-current-signal-input

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件: TIDA-00307TIDA-00493TCA6408A

您好!

我尝试使用 ADS8688从电流传感器读取以下值(4mA 至20mA 和±20mA)的模拟电流值。

数据表中提到此器件无需外部电路即可支持电流输入(第55页、第9.2.2.1节)

但是、在检查电路板(TIDA-00307和 TIDA-00493)后、我发现它已被使用一个外部电路(分流电阻器+ OA)

我的问题是、 ADC 是否实际支持电流输入?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walid、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    ADS8688数据表第55页的9.2.2.1节介绍了基于 ADS8688精密 ADC (TIDU365)的参考设计、本节提到该参考设计可以测量电压或电流输入、包括4-20mA 和0-20mA、而不是 ADC。 请查看 TIDU365的第5.1.2节和原理图、 测量 4-20mA 电流 输入信号时、主机控制  器将通过 TCA6408A 控制开关(TLP3123)、以打开输入端的200 Ω 负载电阻器、将输入电流转换为0-4V 电压信号到满量程5V 的 ADS8688。 请参阅下面的方框图。

    ADS8688是一 款精密8通道16位 ADC、仅支持单极或双极单端输入电压信号。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。