请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8688 主题中讨论的其他器件: TIDA-00307、 TIDA-00493、 TCA6408A
您好!
我尝试使用 ADS8688从电流传感器读取以下值(4mA 至20mA 和±20mA)的模拟电流值。
数据表中提到此器件无需外部电路即可支持电流输入(第55页、第9.2.2.1节)
但是、在检查电路板(TIDA-00307和 TIDA-00493)后、我发现它已被使用一个外部电路(分流电阻器+ OA)
我的问题是、 ADC 是否实际支持电流输入?
提前感谢。