This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8814:输出异常

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8814, THS4141
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750947/dac8814-abnormal-output

器件型号:DAC8814
主题中讨论的其他器件: THS4141

使用条件:

1、通过 Xilinx 的 SPARAN6 FPGA 对 DAC8814进行 SPI 控制输出;

2、DAC88144通道用于同步输出、其中一个通道从单端输出转换为差动输出。

基准电压为10V。

该设计的输出波形为振幅(+10V)、频率为220KHz 方波。

原理图:

DAC8814输出电流到电压转换的原理图

DAC8814输出单端输出至差分输出的原理图

示波器测量的输出波形:

调试问题:

1、当从+10V 跳转到-10V 或从-10V 跳转到+10V (全范围跳转)时、在500ns 左右内出现抖动、如上图波的红色圆圈所示、振幅接近4V。

2.在稳定状态下、波形的毛刺也约为200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang、

    这看起来像是在12V 电源轨上削波的运算放大器过冲。 过驱恢复也可能会影响响应。 我想、通常情况下、该电路补偿不正确、因此您会看到如此大的振铃。 让我与来自高速放大器团队的一些人联系。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    我无法在仿真中复制您的示波器测量值。 在放大器设计的第一级、12nF 电容器和5k 反馈电阻器会产生2.65kH 低通滤波器。 如果移除12nF 电容器、我将得到一个没有太多振铃的方波。 您可以在 THS4141上添加1pF 反馈电容器、以补偿任何寄生电容(如果有用)。

    e2e.ti.com/.../SingleEndedBode.TSC

    此致、

    肖恩