请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1278 我想将 ADS1278连接到 AM335x。 根据22.2节、 AM335x 具有 McASP 子系统的两个实例:McASP0和 McASP1。 每个都有4个串行器 AXR[0:3]。 然而、ADS1278有8个通道。 如果可能、我想使用最大数据速率(144kSPS)、尝试避开 TDM 模式、而不是使用 帧同步离散模式。 我的问题是,如果使用外部振荡器同时为 McASP0和 McASP1供电,我是否可以将它们"合并"以使用8个并联通道,即 McASP0为4个通道 , McASP1为4个通道 ? 还是唯一使用 TDM 模式的方法?
提前感谢您。