我有两个定制板、每个都有2个菊花链式 ADS8688器件、我想将其中的7个板以菊花链方式连接在一起。 这将是总共14个 ADS8688器件的菊花链。
我正在谈论 Arduino 上具有单个 SPI 接口的电路板。
所有器件均适用于4块电路板(8个 ADS8688)。 但是、当我添加另一个板(10 ADS8688)时、来自最后2 个器件的模拟数据错误。
看起来 器件9上第一个引脚的模拟值 也复制到器件9的所有其他引脚。
器件10的所有值也相似、但我现在无法判断它们是否连接到特定的输入引脚。
(这些值彼此非常接近、但不完全相同。)
我知道、更多的器件意味着 SPI 线路上的负载更高。 您建议使用数字缓冲器。 我还没有实施这些功能。
在尝试之前、我想问一下、对于可以将多少个 ADS8688器件链接在一起、还有其他限制吗?