This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:VHDL/Verilog 仿真模型

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750460/ads8568-vhdl-verilog-simulation-model

器件型号:ADS8568

您好!

另一个线程要求为 ADS8568提供 VHDL/Verilog 仿真模型、该模型已通过电子邮件通信解决、因此其他用户看不到该结论。  

此仿真模型是否可供下载? 我也非常喜欢 ADS8568仿真模型的副本。

此致

Andre 射击

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! ADS8568的 VHDL/Verilog 仿真/行为模型包含受限 IP、不公开。 我们是否可以为您提供与器件通信相关的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的快速响应。
    没关系、我们只是在寻找模型、以便将其嵌入到我们的 VHDL 测试台环境中。 我们可能可以通过根据数据表创建我们自己的仿真模型来解决该问题。

    此致、
    Andre