This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:使用 ADC16DV160HFEB 时 WaveVision 5的最大采集尺寸

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750707/adc16dv160-maximum-acquisition-size-of-wavevision-5-when-using-adc16dv160hfeb

器件型号:ADC16DV160


您好、支持团队

我对 WaveVision 5的采集尺寸有疑问。
使用 ADC16DV160HFEB 时、可使用 WaveVision 5设置多少最大采集尺寸?
该文档具有以下说明。

>WaveVision 5软件数据采集和分析工具
www.tij.co.jp/.../snau003.pdf

7 -采集尺寸(临22)
此组合框允许您从各种数据采集大小中进行选择
所选硬件支持。

请告诉我。

此致、
Sopatopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,sopatopa

    我尚未验证电路板本身、但从我在 WaveVision 5软件配置文件中看到的内容来看、我认为每个通道的最大捕获深度为16384个样本。

    "<capture_configurations
    num_Bytes_per_ACQ="4"
    num_delected_channels="2"
    MAX_acqs_per_buffer="16384"
    大于"

    此致、
    Jim B