This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812EVM:FPGA 开发板接口

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5812EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750064/afe5812evm-fpga-dev-board-interface

器件型号:AFE5812EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

有人可以建议使用可与此板连接的 FPGA 开发板吗? 我正在进行侧扫描声纳/医疗超声波项目,并且喜欢此 ADC 的规格,但似乎找不到一个只能连接到评估板(如 TSW1400EVM)的开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clayton、

    你过得怎么样?

    我们将就您的请求与一些工程师联系。

    但是、正如您在 TI 网站上看到的、

    我们建议 AFE5812EVM + TSW1400EVM 协同工作、如下所示:

    谢谢、祝您愉快!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、
    抱歉、如果使用 TSW1400EVM 以外的其他 FPGA、则不支持使用 AFE5812EVM。
    因为这也与所有引脚检查和机械配合相关。
    我们没有太多的人来支持其他 FPGA。
    谢谢!
    此致、