This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:数据表 D (2013)与数据表 E (2015)相矛盾、版本历史记录中没有强烈提及

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746354/ads1118-datasheet-d-2013-contradicts-sort-of-datasheet-e-2015-without-strong-mention-in-version-history

器件型号:ADS1118

根据数据表 D、我可能会将配置寄存器的位0设置为"0"、因为它未使用。

根据数据表 E、我必须将其设置为1。

什么呢?

类别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Catalin、


    使用最新版本的数据表、并将配置寄存器的位0设置为1、以便对器件进行任何写入操作。 请注意、数据表的更改不是来自器件的更改。 我认为我们将其放入更新版本的数据表中、因为更容易提供统一的指导而不是将其保留为开放式。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道我现在可以这么做、但现场的器件怎么样? 如果有任何故障、可以说我没有遵循数据表。
    这样更改是错误的。
    未使用不是开放式的。 它显然没有使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Catalin、


    我已经检查、配置寄存器的位0是只读的、写入操作不会对器件的运行执行任何操作。

    数据表更改不是针对器件操作更改或错误。 之所以进行数据表更改、是因为我们一直在努力减少数据表在器件运行中的模糊性。 在这种情况下、将某个位设置为高电平、而不是为该位的写入提供指导。

    我会将此视为建议、但它不会影响器件的运行。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请升级。
    您似乎不了解问题:我现在知道我可以使用其中一种方法、但根据您最新的数据表"E"、我的领域中的产品是错误的。

    我是一名专业工程师。 我不能让人查看您的数据表和我的代码、并说我的代码错误、或者如果字段中出现问题、则应归咎于我的代码未遵循数据表。

    我们并不愚蠢! 我们知道什么是"未使用"。 您不能从"未使用"更改为"必须为1"、即使没有任何变化。
    请升级!
    类别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Catalin:

    此问题已上报给我。 我叫 Joachim Wuerker。 我是 TI 的系统经理、负责我们的 Δ-Σ ADC 开发、我的团队还负责 ADS1118数据表。

    很抱歉、我们在最新数据表修订版中所做的更改给您带来了一些麻烦。

    我是否可以提议与您建立电话联系、以讨论此问题以及我们如何以对您和 TI 都适用的方式解决此问题?
    如果您可以、我会使用您的 myTI 帐户中提供的电子邮件地址与您联系。 请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    是的、请。

    您可以使用注册的电子邮件地址。

    谢谢、

    类别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不错的加泰罗琳酒店

    您很快就会看到我的电子邮件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cat、

    非常感谢您今天的通话时间。

    如上所述、我承诺在下一个数据表修订版本中更新 ADS1118配置寄存器中位0的寄存器位描述。 但是、目前我无法说下一次数据表修订将会发生。

    我现在正在关闭此主题、尽管我知道在更新数据表之前、问题并未100%得到解决。

    此致、