This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:DAC 输出配置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742782/dac80504-dac-output-configuration

器件型号:DAC80504

您好!

遗憾的是、我已经为 DAC80504使用了以下配置:

DIV 设置=:1.

增益设置= x1。

根据数据表表表1、此配置"不推荐"。 您能否解释不建议使用此配置的原因?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、

    就实现的模拟输出电压范围而言、DIV = 1和增益= 1实际上与 DIV = 2和增益= 2相同。 由于这两种设置是冗余的、但会通过单独的内部电路实现、因此实际上只有一种设置经过生产测试、有助于降低器件成本。 在最终测试中、DIV = 2和 GAIN = 2被选为范围-如果0至 VREF 是所需的输出范围、则建议使用 DIV = 2和 GAIN = 2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kevin 的快速回复。

    我已经实现了 DIV=GAIN=0选项、所以遗憾的是、我将使用它、尽管 TI FAB 尚未测试...

    我担心该选项会使模拟性能变差。

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请注意、DIV=1 GAIN=1无效!
    我在实验中有很长的时间、直到我了解到这个组合不起作用、例如输出为零!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noam、

    我将与产品定义器/数据表所有者联系。 在讨论结果之前、可能会进行数据表更新。

    很抱歉、您的困惑和时间损失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noam、您好!

    您是否会想到共享设计的原理图? 我想通过配置参考分频器来对照参考警报条件来检查这一点、因为这是内部参考关闭并产生与您所描述的相似症状的一种可能性。