This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:计算冷端电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750574/ads124s08-calculate-cold-junction-voltage

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: TMP116

尊敬的 Sirs

我已经使用 ADS124S08构建了一个测量 K 型热电偶的系统。

ADS124S08将热电偶电压 VTC 计算为(2 x Vref x 代码)/(2pow24 x 增益)、其中 Vref 为2.5V、增益为32。 到目前为止都很好。

但现在我需要添加冷端温度电压 Vcj。

我使用温度传感器 TMP116测量冷端温度。

TMP116以度数表示温度。

现在、我需要将该温度转换为冷端温度电压、T -> U

如何进行此转换、以便能够进行 V = VTC + Vcj 计算。

我已经阅读了许多数据表和应用手册、但我找不到如何进行 T -> U 转换。

谢谢

/Dan Hellgren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    手动方法是获取 K 热电偶温度表、并根据温度(而不是电压的温度)找到电压。 计算方法可以使用 TC 的系数或创建查找表。 关键是将所用 TC 的温度转换为电压。

    此致、
    Bob B