This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298评估套件固件加载失败

Guru**** 2768565 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750303/ads1298-ads1298-evaluation-kit-firmware-load-fail

器件型号:ADS1298

您好!

我在 运行 Windows 10 Home Version 1803、OS Build 17134.345的 Lenovo Yoga 2 Pro 上安装了 ADS1298XECGFE-PDK-SW-installer。 在运行 ADS1298/8R EVM 评估软件时、我插入了有源器件、Windows 识别出了一个新的 USB 器件。 右上角的评估软件显示"Download failed... reset the hardware"、这是我通过按下 RESET 按钮所完成的。 然后、我遇到以下错误:

"由于超时情况、固件加载失败。 请重置硬件以继续加载固件。"

我选择"EXIT"、然后得到以下错误:

"连接和固件加载失败! 请检查您的连接/配置并重试。"

我对这个问题的解决方案感到很损失。 我已阅读过相关帖子、如下所示:

(e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/689266?jktype=e2e)

但对于 ADS1298、似乎不存在对解决方案(如开关、设置)的引用。

请提供建议!

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的发帖!

    由于您运行的是 Windows 10、请从这篇文章中跳一步! 网址:e2e.ti.com/.../656505

    您可能需要以管理员身份卸载并重新安装所有内容。 如果您仍然有问题、请告诉我。