This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:晶体启动

Guru**** 2536470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749521/ads1258-crystal-startup

器件型号:ADS1258

我尝试将 ADS1258与32768Hz 晶振的"经典"网络结合使用、与应用报告 SBAA123中的图11相同、振荡器从任何32768晶振开始。 这是正常的、但它是"非法的"、无法通过监管文档合规性检查、例如此 ADC 的数据表和附注。 TI 应用工程师可以测试我的解决方案并更改 ADS1258的文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、海报!

    我们的专家团队在感恩节假期与家人和朋友一起度过了一个当之无愧的假期。 我们对延迟答复您的问题表示歉意、但我们将于26日星期一返回。 每个人都很开心的感恩节!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我很高兴您的解决方案似乎能够正常工作...

    您的电流问题是否仅仅是使用与 ADS1258数据表建议的晶体不同的晶体;否则、您所参考的其他法规文档是什么?

    如果您不介意分享、我想知道您正在使用的晶体的器件型号!? 我不确定这是不是我们可以非常彻底地测试的东西;通常晶体制造商能够更好地提供电路建议。

    此致、
    Chris