This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:zip 的示例 C 代码和密码

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743291/ads130e08-sample-c-code-and-password-for-zip

器件型号:ADS130E08

您好!

我将用 C 语言为 ADS130E08编写我自己的驱动程序、并希望以示例代码作为参考。  您能否向我发送用于与 ADS130E08通信的示例驱动程序代码?  此外、从其他帖子中、似乎包含此信息的 zip 文件有某种类型的密码。 您能否同时提供这两者?

我的电子邮件是 erey@iradimed.com

提前感谢、


ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    您提到的 ADS130E08的示例代码之前存储在公共 FTP 站点上、但很遗憾、出于安全原因、我们不得不关闭该站点。 存档太大、无法通过电子邮件发送、因此我们正在寻找其他方法、让像您一样的人可以使用这些文件。 给我们几天时间、我们将看到我们可以做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    我们仍在努力提供源代码。 我将尽快向您发送一份更新、以了解何时提供更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我进行跟进。  是的、我仍然需要该示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    这比我预期的时间要长很多、所以请原谅延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    我再次对这里的拖延表示歉意。 我们已在 ADS130E08EVM 的新安装程序中包含源代码。 如果您尝试从 ADS130E08工具文件夹重新安装 EVM 软件、它应该会显示在一个名为"Source"的新子文件夹中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    ADS131E08EVM 软件的安装程序随附示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、新安装程序会这样做。 您需要再次下载并重新运行它。