This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:仅应用 AVDD 和 AVSS 后、输出电压发生偏移

Guru**** 2920420 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743015/dac7716-output-voltage-shifted-after-applying-only-avdd-and-avss

器件型号:DAC7716

您好的支持团队、

关于 DAC7716的电源、在施加以下电压时是否有可能损坏 IC?
·AVDD - AGND:+15V
·AVSS - AGND:-15V
·DVDD-DGND:无电源(通常添加+5V)
·IOVdd - DGND:无电源(通常添加+5V)
·参考 A - REFGNDA:无电源(通常加+3.3V)
·REF-B - REFGNDB:无电源(通常添加+2.5V)
*电压基准(+3.3V 和+2.5V)由+5V 电源生成

在客户的电路板上、当 DVDD 和 IOVDD 的电源(+5V)在应用 AVDD-AGND 和 AVSS-AGND 的电源(±15V)时打开和关闭了几次、只有一个通道的输出电压偏移较低(比预期值低约0.4V)。
输出电压漂移的可能原因是什么?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应遵循数据表中规定的电源序列。 只要数据表指示建议的序列、就会出现这种情况。

    一般来说、内部 OTP 存储器由数字域(DVDD)供电。 如果在模拟电源斜坡超过比较器阈值以触发 OTP 读取时、数字电源轨未受电、则模拟电路将有效加载无效的 OTP 存储器值、这可能会损坏修整系数和其他器件参数。

    我并不完全关注您的第二个段落案例中发生的情况、但一个可能是由于此排序、失调误差修整值未正确加载、这会导致您所描述的通道出现意外失调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duke-San、

    我了解了输出电压可能会变得异常的可能性、除非根据数据表中描述的电源序列启动 IC。
    但是、客户表示、即使 IC 是按照电源序列启动的、只有一个通道的输出电压也会偏移0.4V (预期电压大约为-2.0V、实际输出电压大约为-1.6V)。

    作为最坏情况测试、客户在应用 AVDD-AGND 和 AVSS-AGND 电源(±15V)的同时多次打开和关闭 DVDD 和 IOVDD 的电源(+5V)。
    之后、即使 IC 由正常电源序列启动、某个通道的输出电压也将保持异常。

    客户觉得 IC 坏了、因为下面是电源。
    ·AVDD - AGND:+15V
    ·AVSS - AGND:-15V
    ·DVDD-DGND:无电源(通常添加+ 5V)
    ·IOVdd - DGND:无电源(通常添加+ 5V)
    ·参考 A - REFGNDA:无电源(通常添加+ 3.3V)
    REF-B - REFGNDB:无电源(通常添加+ 2.5V)

    尽管我认为它不会超过绝对最大额定值、但是否有可能会破坏 IC?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Techibana-San、

    我同意、仅向器件提供 AVDD 和 AVSS 时所述的特定序列不应对器件造成永久损坏。

    您能否共享此设计的原理图? 确切的预期输出范围是多少? 我想了解他们是否/如何使用用户校准寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Techibana-San、

    对我之前的询问有任何答复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duke-San、

    我很抱歉我的答复很晚了。
    我想向您发送客户电路图(DAC7716的外设电路图)、您能告诉我您的电子邮件地址还是组邮地址吗?

    顺便说一下、客户似乎将 DAC7716的输出电压范围设置为-5V 至+5V
    2.5V 作为基准电压、增益设置为4。
    客户表示没有使用校准功能、没有设置校准寄存器。

    此致、
    M. Tachiaban
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-San、

    如果可以、我将通过您注册 myTI.com 帐户的地址向您发送电子邮件。 然后我们可以继续讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke-San、

    您的建议没有问题。
    如果您向我的地址发送电子邮件、我将以附加文件的形式回复电路图。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-San、

    谢谢!

    对于美国感恩节假期的延误、我深表歉意。 我现在将向您发送电子邮件、我们可以在那里继续讨论。