This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8814:高海拔运行对性能的影响

Guru**** 2893700 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750184/dac8814-performance-impact-of-high-altitude-operation

器件型号:DAC8814

如果在高海拔(25、000英尺以上)运行 DAC8814、是否会影响性能或质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我并不是一名25、000英尺环境方面的专家、因此我只能从基本的角度来谈谈该器件的额定工作温度范围为-40°C 至85°C。 我不认为25、000英尺的温度低于-40°C、因此我认为没有问题。

    我想在这种环境下、压力也应该降低、封装模塑化合物内部会有一些气隙、但我认为封装不会发生任何破裂的风险、因为我认为焊接过程中的应力可能更严重。