This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:读取 DAC 8734

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749882/dac8734-dac-8734-read

器件型号:DAC8734
* DAC 8734阅读问题* 

读取 DAC 8734上的电压
->用于 DAC 控制的电压为(DVDD (+ 5V)/IOVDD (+ 3.3V)/AVDD1、2 (VDD + 15V)/AVSS1、2 (-15V))。在这四个电压中,只有 DVDD + 5V/IOVDD (+ 3.3V)提供给 DAC。
在 DAC 读取情况下、我们询问 AVDD1、2 (VDD + 15V)/ AVSS1、2 (-15V)是否应应用于 DAC。

写入时、DSDO 信号是否为1? 如果设置为"1"、那么读取和读取时是否应将其控制为"0"?

宽幅时 DAC 的电阻图

(x"00" x"0080") DSDO:'1'  

(x"04" x"4000")


读取时电阻器映射到 DAC

(x"84" x"0000")


写入24位1周期 DAC 上的 DAC。

CS:    高->低->高

CLK:    低电平-> 24clk ->低电平  

数据   低-> 24数据->低


如果读取该值、CS 是否应应用于 DAC 2个周期? 例如

CS:    高->低->高->低->高

CLK:    低-> 24clk ->低-> 24 clk->低

数据   低-> 24data ->低-> 24data ->低  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    [引用 user="man Young Kim"]如果读取 DAC、我们会询问 AVDD1、2 (VDD + 15V)/AVSS1、2 (-15V)是否应应用于 DAC。[/引用]

    根据之前使用相似器件的经验、只应用 IOVDD 和 DVDD 时、读取操作应该是可能的。 实际上、电源序列表明 IOVDD 和 DVDD 是在 AVDD 和 AVSS 之前提供的。

    [引用 user="man Young Kim]2..写入时 DSDO 信号是否为1? 如果设置为"1"、读取和读取时是否应将其控制为"0"?

    这不是必需的。

    [引用 user="man Young Kim"]如果读取该值、则 CS 是否应应用于 DAC 2个周期? e.g[/报价]

    是的、完成读取序列需要两个完整的帧周期。 数据表第11页的图3对此进行了说明。

    希望这对您有所帮助!