This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210复位行为和调制器输入端接

Guru**** 2666505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750062/amc1210-amc1210-reset-behaviour-and-modulator-input-termination

器件型号:AMC1210

尊敬的团队:

我们希望在系统中使用 AMC1210器件。

1) 1)我们对器件的 RST/信号有一些疑问:

-信号只连接到中断模块(如方框图所示)还是连接到整个控制模块?

-是否需要在加电期间将器件保持在复位状态。 上电后的复位延迟是多少。

- 我们是否可以将复位引脚保持未连接状态(内部上拉)、或者是否需要将其主动拉至 VDD

您是否有关于如何操作 RTS/引脚的建议?

2) 2)我们将仅使用3个调制器输入、因此将解锁 IN4和 CLK4引脚。

-您是否建议 如何端接这些引脚(GND/VCC)?

谢谢、还有最好的员工、

Joe

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    AMC1210上的/RST 引脚是完整的器件复位。 您可以在上电后将其切换为低电平、如果您愿意、也可以通过电阻器将其上拉-它不能保持悬空。 将其连接到处理器上的 GPIO 是最常见的实现方式。 CLK4可以是输入或输出。 如果针对输入进行了配置、则最好通过电阻器(即10k)将未使用的引脚连接到 GND。