This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:向 BQ25703AEVM 参考设计添加 ADC

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, LM3480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749005/ads1220-adding-adc-to-bq25703aevm-reference-design

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: LM3480BQ25703

大家好、希望你们做得好、

我正在设计基于 BQ25703AEVM 的定制 PCB、我想在同一电路板上添加一个 ADS1220 ADC。 我的问题是如何使用 BQ25703EVM 中存在的信号为该器件供电并将其接地。

我在外部板上有一个3.3V 降压转换器、我计划将该电源和 PGND 用于 DVDD 和 DGND。 我认为、我应该将模拟接地(BQ25703AEVM 原理图中的 GND)和3.3V LM3480 LDO 用于 AVSS 和 AVDD。 我担心从 LM3480中拉出过多电流、但我查看了数据表、找不到任何对最大额定电流的引用、只有100mA 的最小负载电流。 就我所知、LM3480在 BQ25703AEVM 设计中提供的电流远低于100mA、添加 ADS1220的小电源电流实际上会使 LM3480更接近标称运行电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我不熟悉 BQ25703EVM、因此我必须先进行调查、然后才能给出正确的答案。 就 LM3480而言、这是一款100mA 器件。 它的描述方式有点令人困惑、但它将为负载提供100mA 电流。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我可以告诉您应该能够使用 LM3480的3.3V 电压为 ADS1220供电、而不会出现任何问题。 GND 和 PGND 之间的差异尚不清楚。 该文档似乎使用符号作为所有实例的 GND。 根据原理图、LM3480以 PGND 为基准。 所有具有3.3V 电压的连接器均显示 GND。 我认为这是同一个网、但您可能需要进一步检查。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的帮助。 我最初将此问题发布在电源管理论坛、并被要求交叉发布。

    GND 和 PGND 网应以星形拓扑进行连接。 在我的 PCB 设计软件中、我将它们作为通过网连接的单独网络进行连接。 我对 LM3480接地到 PGND 的原因有点困惑、但它所供电的一切都连接到 GND (我发现更清楚的是将该网络称为 AGND)。 我基本上只是尝试使用 EVM 为模拟电路供电的方法。

    为了增加混乱:LM3480的接地符号看起来与 GND 网络使用的符号类似、但标记为 PGND。 我已经检查了 EVM 的 Gerber 文件、并且可以在尽可能近的时间告诉 LM3480已接地至 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在引脚说明部分的 BQ25703数据表中找到了 GND 和 PGND 之间的区别。