This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102 EVM 用户指南可能存在拼写错误。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM, ADC128S102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746385/adc128s102-adc128s102-evm-user-guide-possible-typos

器件型号:ADC128S102

大家好、团队:TI.com 上的 ADC128S102EVM 用户手册有几个问题、包括最终的物料清单不完整。 更有问题的是、BOM 中的多个器件的值与原理图中所述的值相冲突。

 客户希望获得数据表、以便我们能够有效地测试 ADC。  他们将 ADC 评估模块用作独立器件、而不是直接将其连接到另一个电路板、如用户手册中所示。  在尝试以这种方式进行测试时、我们还在多个输入参数上测量了杂散输出。 当所有 IN0-6引脚直接短接至其相关引脚时、ADC 板报告来自 IN0 (引脚之间的万用表确认为0V)和 IN1的输出电压超过1伏; 据我理解、IN7应该是温度传感器、但也报告了一个空值…考虑到我们是在室温下工作、这似乎有问题。

 -如何计算预期的输出?

我们是否有故障 EVM?

我们能否提供 ADC EVM 的数据表?  他们有一个 ADC 本身的数据表、并且一直在处理这个数据表、直到我们发现可能的硬件故障。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    是否可以在此处获取详细信息? 缺少哪些 ADC128S102 EVM BOM 部件等? 我们通常不会为 EVM 提供"数据表"、一般认为 EVM 应与数据表性能匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴感谢 Naser -这里需要任何后续行动吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。  我们解决了问题。 无需进一步支持。

    此致、

    Naser