This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:具有热电偶+RTD (4线制)和内部 ADC 的单 IC。 它可以支持 I2C

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750090/ads1248-single-ic-with-thermocouple-rtd-4-wire-with-internal-adc-which-can-support-i2c

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS122C04

您好!

我在电路设计方面的经验比较少。 我想测量温度,所以我选择了 RTD (4线制)和热电偶选项。 我需要一个 IC,它可以选择 RTD (4线制)和热电偶(取决于我将要用于热电偶或 RTD 的精度要求),并且具有内部 ADC (这样我就可以避免电路中出现多个 IC)。 这将连接到仅支持 I2C 的微控制器。  我发现 ADS1248更接近要求、但它仅支持 SPI、因此我无法满足它。 因此、请任何人推荐一个可以满足我要求的 IC。

提前感谢您、

Dwayne。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwayne、

    看看 ADS122C04。 器件数据表中的示例显示了 RTD 和 TC 的电路。 您可能需要使用跳线或开关来对两个传感器进行配置、但可以进行配置。

    此致、
    Bob B