This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:数据输出在极少数情况下不正确。

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749116/afe4420-data-output-is-not-correct-in-rare-case

器件型号:AFE4420

你好

 我的客户面临以下问题。 您是否有任何想法来重新关注此问题?   

继续试用评估时、会经常出现以下症状。
·从测量开始(上电后)开始、输入电平的固定值为 AD 值1110 0000 0000 1110 1001 (-2096919)。
· 通常 可以测量脉冲波的该设置。
·此问题在极少数情况下出现、并且发生频率较低。  因此很难重现。
·在发生问题期间,然后在极少数情况下恢复正常运行。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryoji、

    由于 AFE4420是在 NDA 下共享的、因此让我们离线讨论。
    您可以就此向我发送电子邮件。

    此致、
    Prabin