This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4126:ADS4126串行接口问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749383/ads4126-ads4126-serial-interface-issues

器件型号:ADS4126

我使用了  

[开机状态]  

OE =高上拉4.7K 1.8V

DFS = 1.125V (R 分频)

RESET =上拉10K 1.8V (FPGA 电源打开至“0”)

Clkp/Clkm = 100MHz

SEN = FPGA 加电至"1"  

SCLK = FPGA 上电至"1"  

SDATA = FPGA 上电至"0"  

[第1步]

RESET = 1脉冲200ns (0至1至0:FPGA 控制)

[第2步]

串行数据 :0x4208

串行数据 :0x2503

串行数据 :0x0001

串行数据 :0x2503

读取串行数据:0x00 (示波器检查0)

ADC 数据:0x10X (无测试模式0x10101010)

测试图案或读取功能不起作用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们已收到您的问题、但我们的大多数产品专家都不在美国感恩节假期。 有人将在周一做出更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    垫片、

    您是否在  地址0x00中将读取寄存器位0设置为"1"?  您必须为串行回读执行此操作。 否则、该引脚将设置为报告 OVR。

    此外、寄存器42h 位3 "DIS 低延迟"也必须设置为1、以启用数字功能、包括测试图形以正常工作。

    更多详细信息、请参阅寄存器地址42h 的说明。

    此致、

    Jim