This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:AFE5801的模拟输入信号是否存在任何长度匹配要求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748752/afe5801-is-there-any-length-matching-requirements-for-the-analog-input-signals-of-afe5801

器件型号:AFE5801

您好!

AFE5801已编写出150mil 数字输出信号的长度匹配。

但没有关于模拟输入长度匹配的陈述、因此、请告知我们" AFE5801的模拟输入信号是否有任何长度匹配要求"?  

我在前面的论坛上的查询中还看到、这些模拟信号应以50E 阻抗进行路由、因为它们是差分模拟信号、因此我们应根据差分100E 阻抗进行路由。  请确认。  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5801器件。
    我们将很快研究您提到的 AFE5801问题。

    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarang、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 AFE5801器件。

    对于您的问题#1:

    理想情况下、模拟输入信号的长度匹配需要完全匹配

    从一个通道传输到另一个通道。 这是必需的、因此数据表没有这样做

    提及任何陈述。 但是、在实际应用中、它需要依赖

    您的要求和应用目的。

    请查看下图:

    当输入时钟(CLKIN)开始上升时

    第一个输入信号 可以在(例如)"Sample N"(采样 N)位置进行采样。

    然后、可以同时 在(此图中未显示)"Sample M"位置对第二个输入信号进行采样、例如。

    等等 。

     因此、如果所有模拟输入信号布线长度都不匹配、

    然后、采样信号将导致从一个通道到另一个通道的不同时间延迟

    如您所见。

    因此 、请提前考虑

       您的系统设计允许的容差百分比。


    对于您的问题#2:

    您看到的查询可能会从 AFE5801用户指南 EVM 原理图中显示

    (如下所示):

    左侧(红色图)表示模拟输入信号来自信号源

    串联50欧姆阻抗的电阻器。

    此外 、由于信号源信号是单端信号、

    然后、AFE5801 EVM 使用变压器(ADTT1)转换 单端输入

    成一对差分信号、例如 CH1P 和 CH1N (例如)。  

    由于 ADTT1输入比为1:1、因此 它使用50欧姆(25欧姆+25欧姆)来实现端点的阻抗匹配

    当然、如果您的输入信号源 可以生成差分输出信号(一个用于 CH1P、另一个用于 CH1N)、

    然后 、您需要在末尾路由匹配的100欧姆(50欧姆+50欧姆)阻抗

    (在这种情况下、假设您未使用 ADTT1-1)

    谢谢、此致、