请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1210MB-EVM 主题中讨论的其他器件:ADS1203、 AMC1203EVM、
我尝试结合最近购买的 AMC1210MB-EVM 评估 ADS1203 ADC。 我已经使用与 AMC1203-EVM 类似的接线和引脚构建了定制 EVM。 我选择了模式0、因此在 引脚 M1和 M0连接到 GND 时内部时钟和同步数据输出。我在 DSUB9 的引脚7/6上观察到示波器正确的5V 位流(跳转)和10MHz 时钟信号。 我使用来自 AMC1210MB-EVM 的5V 电源、因为 ADS1203需要5V、而不是像.AMC1203EVM 那样需要3.3V 电源。
我已在旧的 WinXP-System 上安装了该软件、它似乎能够与 EVM 连接。 遗憾的是、每当我尝试收集数据时、它都会响应"固件遇到意外故障、请重试"。 到目前为止、设置的变化不会有所帮助。
我希望,您能提供一个提示 ,说明发生了什么错误。
此致、Matthias