This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:数据采集成功-# 39;t Work

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1203, AMC1203EVM, AMC1210MB-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749474/amc1210mb-evm-data-aquisition-won-t-work

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1203AMC1203EVM

我尝试结合最近购买的 AMC1210MB-EVM 评估 ADS1203 ADC。 我已经使用与 AMC1203-EVM 类似的接线和引脚构建了定制 EVM。 我选择了模式0、因此在 引脚 M1和 M0连接到 GND 时内部时钟和同步数据输出。我在 DSUB9   的引脚7/6上观察到示波器正确的5V 位流(跳转)和10MHz 时钟信号。 我使用来自 AMC1210MB-EVM 的5V 电源、因为 ADS1203需要5V、而不是像.AMC1203EVM 那样需要3.3V 电源。

我已在旧的 WinXP-System 上安装了该软件、它似乎能够与 EVM 连接。 遗憾的是、每当我尝试收集数据时、它都会响应"固件遇到意外故障、请重试"。 到目前为止、设置的变化不会有所帮助。  

我希望,您能提供一个提示 ,说明发生了什么错误。

此致、Matthias  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    您能否在 GUI 中检查滤波器模块设置? 当 Current Shunt Settings 选项卡上的 SOSR 设置设置设置设置为"256"时、我之前在使用 AMC1210MB-EVM 时看到过这种问题。 软件不知道如何处理、它期望的格式与 SINC 滤波器参数寄存器(第30页)的数据表中列出的格式相同、所需的值为'SOSR+1'。 因此、如果您需要256的 SOSR、则需要在 GUI 中输入"255"。 GUI 中的 IOSR 窗口也是如此。