This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:ADS122C04EVM 无法在 Δ-Σ ADC 评估软件上加载器件封装

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS112C04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749127/ads122c04evm-ads122c04evm-not-able-to-load-device-package-on-delta-sigma-adc-evaluation-software

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122C04ADS112C04EVM

您好!

我已安装 Delta Sigma ADC 评估软件和 ADS122C04器件包。 但是、当我打开器件包时、软件本身不会加载器件包。

软件 显示"硬件已连接"、D1和 D2绿色 LED 亮起。 我单击了"Refresh/Sync"按钮、但完全没有响应。

下面是我拍摄的图片:

如何解决此问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Chin Khor!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 是否可以重新发布您想向我们展示的图片/屏幕截图? 您的初始过账从未完成过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    确保您安装的器件封装是所使用 EVM 的正确器件封装。 请确保您未将 ADS112C04EVM (16位器件)与 ADS122C04 (24位)器件封装一起使用(反之亦然)。 GUI 对 EVM 进行调用、询问其 ID、并从 EVM 的 ID 响应中从器件封装加载寄存器设置。 GUI 会在名为 DSEvalSW 的文件夹中查找器件包。 您可以通过查看"文档"文件夹来检查以确保加载了正确的器件包。 您应该会看到一条路径:
    Documents\DSEvalSW\Devices\ADS122C04\
    ADS122C04文件夹下的多个文件和文件夹。 如果您未看到这一点、则说明设备软件包未正确安装。

    必须先安装主 GUI、然后再安装器件包、否则将不会设置正确的文件夹结构。 您可能需要尝试卸载设备软件包,然后重新安装。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob!
    我下载了错误的软件包(16位器件)、而不是24位器件软件包。 我现在能够读取所有寄存器。 感谢您的及时建议!