This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339:缺少 MSB

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748253/ads8339-msb-missing

器件型号:ADS8339

尊敬的团队:

我们的客户在其应用中使用 ADS8339。 VDD 和 Vref 均为5V。 IN 连接到 GND。 0-5V 信号连接到+IN。 当输入信号为0-2.5V 时、ADC 输出信号为 0x0000-0xFFFF。 然而、当输入信号增加至2.5V -5V 时 、ADC 输出信号仍然为0x0000-0xFFFF。 MSB 始终为0、不会改变。

ADS8339的数据表中。 它注意到:转换完成后、该器件在第一个 SCLK 下降沿输出 MSB 数据、并在每个后续 SCLK 下降沿继续输出下一个较低的数据位。

我不知道 MSB 为什么总是为0。 如果您对此问题有任何疑问、请告诉我。

此致、

Ricardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    您能否描述或提供原理图、以显示 ADS8339和任何主机处理器之间的控制线是如何布线的? 您能否获得 ADS8339数据表图49中所示控制线的示波器捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的帮助。 客户告知这个问题已经解决。 我稍后会在这里公布他的结果。

    此致、
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    SCLK 信号影响 了采集值。  在转换期间将 SCLK 设置为 GND 时、客户获得正确的输出信号。

    此致、

    Ricardo