This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:温度漂移的偏差

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749160/ads8634-the-deviation-of-temperature-drift

器件型号:ADS8634

您好!

额定温度漂移为20ppm/℃(典型值)。

该漂移的偏差对于我们的基准有多大?

我不需要保证。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    典型规格通常代表单元的大约一个标准偏差或68%的单元。 因此、两个标准偏差或95%的单位将处于+/-40ppm/C 范围内、99.7%的单位将处于+/-60ppm/C 范围内

    由于数据表中没有最大规格、因此可以接收到漂移大于这些估计值但可能性相当小的异常单元。

    如需更多信息、请观看 TI 高精度实验室:ADC 视频、了解错误分析统计信息。
    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis