This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231中的热漂移

Guru**** 2540270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231REF, ADS1231, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747155/thermal-drift-in-the-ads1231

器件型号:ADS1231
Thread 中讨论的其他器件:ADS1232
大家好、Bob、我正在使用 ADS1231进行测试、基于之前使用 ADS1231REF 的经验。 
我使用50kg 的称重传感器、最大容量为30kg、我的电路工作良好、精度为1gr、我实施了校准电路选项、校准质量为5kg。

校准后、我称重校准重量为5千克、得出的是准确的重量。 我的问题是、第二天启动电路时、可能存在重量偏差
重量相同的校准重量为5千克、可达到1克或-1克。 经过2小时左右的时间后、偏差会得到校正、我想您必须看到电路温度和温度都很低的事实
房间。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    很清楚、您是在这些实验中使用 ADS1231REF、还是有自己的电路板?

    一个注意事项是、当使用5kg 重量进行校准时、您只需校准50kg 称重传感器总范围的1/10。 由于这种校准、增益和偏移误差将更加明显。 通常、您希望在应用的最大重量或附近进行校准。

    您看到的问题很可能与某种热漂移有关、这种温漂可能与称重传感器或 ADS1231有关。 发现导致最大问题的原因可能很困难。 我不建议使用5kg 重量进行校准、而是使用原始代码进行空载和5kg 负载测量、并跟踪原始代码。 比较系统温度较高时的结果、然后与冷系统进行比较。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、我使用自己的板。

    我理解您告诉我的内容、我仅校准称重传感器的1/10容量。 从现在开始、我将使用大得多的校准质量(20kg 或30kg)来完成它、我希望得到更好的结果。

    我将会比较困难地查看原始代码、但我将尝试。

    假设热漂移与 ADS1231集成电路有关、那么使用 ADS1232集成电路是否会获得更好的结果?

    此致

    Manuel D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    很难推测您看到的内容以及器件更改是否会改善结果。 如果漂移与称重传感器相关、则更改 ADC 不会产生任何影响。 如果漂移与器件预热相关、则可能有助于使用具有自偏移校准的 ADS1232。 如果您看到的是系统预热和校准方法的组合、则改进校准可能会有所帮助。

    可能影响感知偏移的另一个因素可能与基准相关。 如果在基准或基准路径上有很多与激励不同的滤波、则可能存在基准趋稳问题。 我很高兴查看您的原理图和布局、以查看是否有与设计相关的可能导致这种情况的原因。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bob、我在软件中的工作多于在硬件中的工作、我的方案侧重于电源和 ADC 模块、它们从 ADS1231REF 中提取了95%。  您想私下做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    您应该能够单击"我的图片"图标并与我私下开始对话。 只需附加信息并将其发送给我。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好、非常感谢您的帮助。

    此致

    Manuel Díaz í a