请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1231 Thread 中讨论的其他器件:、 ADS1232
大家好、Bob、我正在使用 ADS1231进行测试、基于之前使用 ADS1231REF 的经验。
我使用50kg 的称重传感器、最大容量为30kg、我的电路工作良好、精度为1gr、我实施了校准电路选项、校准质量为5kg。
校准后、我称重校准重量为5千克、得出的是准确的重量。 我的问题是、第二天启动电路时、可能存在重量偏差
重量相同的校准重量为5千克、可达到1克或-1克。 经过2小时左右的时间后、偏差会得到校正、我想您必须看到电路温度和温度都很低的事实
房间。