This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:图形发生器软件不能在 Win10上运行

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744435/tsw1400evm-pattern-generator-s-w-doesn-t-work-on-win10

器件型号:TSW1400EVM

您好!

我有请求。

我已使用 Win7上的 TSW1400图形发生器软件生成 DAC 图形。 (S/W=SLWC110、用户指南=SLWU082)

但是、它不能在 Win10上运行。

[错误消息]

 找不到版本7.16的 MCR。

 正在尝试加载 mclmcrrt7_16.dll。

 请安装正确版本的 MCR。

 如果您没有 MCR 安装程序、请与您的供应商联系。

[我的 PC]

  mclmcrrt7_16.dll 存在于 C:\Program Files\MATLAB\MATLAB Compiler Runtimes\v716\RUNTIME\win64中。

我已尝试多次安装。

但我不能这么做。

能否为我提供适用于 Win10的安装程序?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi、

    您能否向我发送您接收到的错误的快照。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    感谢您的快速响应。

    下面是它。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我们是否有与 Windows 10兼容的版本。 我必须研究这个问题。 我还将您的问题转发给可能能够提供建议的人。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusef、

    感谢您的调查。
    好的、我将等待您的其他信息。

    最棒的地方
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    “TSW1400图形发生器软件”–(MATLAB GUI)似乎使用的是旧版本的 MATLAB 运行时引擎(MCR v7.16),它可能与 Windows 10不兼容。 在 MATLAB 版本“R2015a (MATLAB 8.5)”及更高版本中支持 Windows10。  

     

    有关 与 Windows10兼容的 MATLAB 版本的更多信息、请访问此链接:https://www.mathworks.com/support/sysreq/previous_releases.html

     

    这可能需要 使用支持 Windows 10的更新运行时引擎重新编译图形发生器 ALB MATEXE。  我们的软件团队正在 研究  需要多少时间和精力来实现这一目标。

     

    此致、

     

    Jim  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的调查。
    好的、我明白了。
    我将等待重新编译的 GUI 软件发布。

    感谢您的合作。
    我关闭此帖子。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga