This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索 DAC:DIP 封装、10位、500kHz 输出、采样

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC0800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748925/searching-dac-dip-package-10bit-500khz-output-sample

主题中讨论的其他器件:DAC0800

您好!

我是一名为大学项目开发信号发生器的学生。 我正在搜索具有以下特性的 DAC:

-10位分辨率

-输出波高达500kHz

-并行输入

-用于原型设计的 DIP 封装

-以样本的形式进行了试样

您能给我推荐一个具有此特征的器件的名称吗

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    要说明的是、您是尝试使输出更新速率达到每秒500k 次采样、还是在500kHz 频率下生成某种波形。 例如、如果您尝试以500kHz 的频率创建7点正弦波、则每秒需要3500k 个样本。

    如果是后一种情况、那么我认为您需要查看高速 DAC。 如果您仅需要500kSPS、则可以使用我们的许多精密 DAC。
    您可以考虑8位 DAC0800 - PDIP。 否则、您在 PDIP 包中没有太多选择。 您可以查看以下器件:
    www.ti.com/.../products.html

    您可能会找到采用 SOIC 和 TSSOP 封装的 PCB 适配器板、这些封装可以让原型设计更轻松一些。

    谢谢、
    Paul