This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:增益误差

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748917/ads7953-gain-error

器件型号:ADS7953

大家好、

您能否告诉我、为什么在 ADS7953数据表中、增益误差规格最大为2 (LSB)。  

通常、对于其他 ADC、它总是像0.1%一样。

它们如何相互转换?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    遗憾 的是、我不知道为什么 ADS7953数据表的作者选择将增益误差显示为 LSB 与%FSR、但使用模拟工程师计算器可以很轻松地进行转换。  对于12位 ADS7953、2 LSB 最大增益误差约为0.05% FSR。