This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:在较高的奈奎斯特区域采样。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748548/ads54j60-sampling-at-higher-nyquist-zones

器件型号:ADS54J60

我正在尝试对 ADS54J60 EVM 进行编程、以便在第二个和第三个奈奎斯特区域进行采样。 我将寄存器0x68004E 更改为0x80以启用选择奈奎斯特区域、然后将0x680042更改为0x01和0x02以更改为 NZ 2和3。  

为了实现设置、我使用了"LMK_Config_External_Clock"、因为我使用的是1GHz 外部时钟和"ADS54J60_LMF_8224"。  

当我将新西兰设置从第一个新西兰更改为更高新西兰时、我看不到更高新西兰的输出功率发生变化、这意味着可能不会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Muhmed、

    您能否给我发送一份寄存器文件和图片的副本、说明您看到的问题。

    谢谢

    优素福