This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADS114S08与 MAX31865

Guru**** 2525630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS114S08EVM, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747657/ads114s08-ads114s08-vs-max31865

器件型号:ADS114S08
Thread 中讨论的其他器件:ADS1120

大家好、

我想知道、在 RTD 采集应用中、ADS114S08比 MAX31865具有哪些优势?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    ADS114SO8具有多达12个输入通道、可编程数据速率选项、可编程增益选项、它可以由双极电源供电。 还有其他差异、请告诉我们您的主要顾虑、我们将为您解决这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我想知道 ADS114S08是否具有输入保护、或者如果没有、我们如何为其配置保护?
    谢谢!

    此致
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    ADS114S08内置的唯一保护是主要用于处理和制造的 ESD 保护。  输入保护是一个复杂的主题、所需的保护类型取决于您尝试保护的内容。  首先、我建议查看数据表中 ADS114S08应用部分中的信息。  您还可以查看 ADS114S08EVM 用户指南(http://www.ti.com/lit/pdf/sbau272)中的信息和原理图。  另外、请查看 RTD 应用手册(http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf)中的 RTD 测量一般主题。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    在 MAX31865和我们使用分立式 ADC 的解决方案之间还有一些其他差异之后、如 ADS1120或 ADS114S08。

    -MAX31865只能支持单个 RTD。 我们的 ADC 支持在一个器件处于相同尺寸或更小封装中的情况下测量多个 RTD。 您的客户特别希望在他的下一个设计中测量三个 RTD。

    - MAX31865仅限于几个数据速率选项。 我们的 ADC 提供各种不同的数据速率供您选择。

    -我们的 ADC 提供比 MAX31865更高的总体精度(INL、偏移和增益误差)。 这意味着 RTD 可以以更小的温度误差进行测量。

    - MAX31865提供了一个具有50V 保护功能的有趣特性。 但是、我们通常建议将 RC 滤波器放置在 ADC 输入的前面。 然后、滤波电阻器还可用作一种通过限制流入 ADC 输入的电流来保护 ADC 免受过压影响的方法。 根据客户需求、可能仍需要肖特基二极管和/或 TVS 二极管形式的额外保护。

    MAX31865的集成故障检测功能当然很好。 但是、利用我们在 ADC 中提供的功能、可以轻松检测到最重要的故障、例如开路 RTD 导线。 您的客户实际上有兴趣测量 RTD 引线本身的电阻、以确定它们是否腐蚀或即将失去接触。 这只能通过我们的 ADC 实现、但不能通过 MAX31865实现。

    此致、