This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:CLKSEL 引脚连接到 GPIO

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-6, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748503/ads1299-6-clksel-pin-connected-to-gpio

器件型号:ADS1299-6
主题中讨论的其他器件: ADS1299EEGFE-PDK

您好、将 CLKSEL 引脚连接到 GPIO1以便控制时钟选择是否有效。 ADS 可以在引导后切换时钟、还是在引导期间切换时钟?

CLKSEL 或 GPIO 引脚是否有任何内部上拉或下拉电阻?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    这是一个聪明的想法! 对于 GND 和 DVDD 之间的输入电压、CLKSEL 上的最大输入电流应在+/- 10uA 范围内。 加电时、GPIO 配置为输入、因此您应该能够使用 ADS1299-6上的 GPIO 直接驱动 CLKSEL 引脚。 不过、默认情况下、需要以一种或另一种方式配置 CLKSEL、以便写入寄存器并配置 GPIO。 我建议在 CLKSEL 上使用10k 上拉电阻器将默认设置为内部振荡器、然后将 GPIO 配置为输出、并根据需要将其设置为高电平/低电平。

    如果您在内部和外部主时钟之间切换、ADS1299-6将需要一个/RESET 脉冲来恢复运行。 这将清除寄存器设置。 我还建议在使用内部时钟源时禁用外部时钟源、以避免任何争用问题并最大限度地提高性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    因此、如果我上拉 CLKSEL、它将首先在内部时钟上引导。 如果我将 GPIO 配置为输出0、ADS 将切换到外部时钟、但如果我必须执行复位、GPIO 将不会恢复到输入、时钟将切换回内部时钟? 我看不到有办法避免这个环路、除非有办法在保持 GPIO 值的同时复位 ADS?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael -你好、完全正确。 这就是我获得的应答速度过快的结果。 )

    更改主时钟实际上不需要复位。 我刚才在 ADS1299EEGFE-PDK 上确认了这一点。 但是、中断时钟将导致数据输出对一些样本无效。 您可能需要切换 START 引脚或发送 STOP 和 START SPI 命令以重新启动转换。 /DRDY 将保持高电平、直到数字滤波器稳定。 有关重新启动转换时的稳定时间的更多信息、请参阅图40和表7。

    此致、