请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 我正在阅读 ADS1299数据表的第10.2.2节、不确定在设计参考电压电路时使用的元件尺寸是多少。 如果输入阻抗需要大于10兆欧(如表29所示),这是否意味着我们使每个通道的输入电阻至少为10兆欧,然后选择 C 值来设置带宽(即 RC = 2 π*f)? 由于所有通道现在都连接到基准、这是否意味着它们是并联的、Rfilt (在图73中)是否将更改截止频率?
感谢任何帮助。
Evan。