This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:HSDC Pro 捕捉和分析窗口差异

Guru**** 2532800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744998/adc32rf45evm-hsdc-pro-capture-and-analysis-window-difference

器件型号:ADC32RF45EVM

我对 HSDC Pro 的捕获模式有几个问题。 在用户指南中不清楚。  

如果我启用了8次捕获的平均值计算、并且样本数设置为65536、分析窗口设置为8192、 这是否意味着总共捕获65536 * 8个样本、然后每个65536块的前8192个样本进行 FFT 处理、然后取平均值以提供输出?  

2.如果我使用上述设置启用了连续捕获、这是最近8次捕获的滚动平均值还是每次继续执行上述操作并显示新的非重叠平均 FFT 时的平均值?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    我已将您的问题转发给设备专家。
    他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,优素福!

    我希望很快回来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

     

    1. 是的、只有分析窗口中的样本数量将被 FFTed 和取平均值。

    2. 连续捕获不进行任何平均计算。 它每次都用新的捕获替换旧数据。

    此致、

    Jim