This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1216:我可以#39;t 获得完整的数字输出范围、即单极&放大器;0至5V

Guru**** 2794605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1216, ADS1217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748473/ads1216-i-can-t-get-the-full-digital-output-range-i-e-unipolar-0-to-5v

器件型号:ADS1216
主题中讨论的其他器件: ADS1217

请参阅以下我的设置:

  1. REFEN = 1 (内部基准)
  2. REF HI = 1 (2.5V)
  3. BUFEN = 0 (禁用、需要最大输入电压)
  4. 我的增益仍为默认值= 000、G=1
  5. PSEL = 0000 (通道0正极)
  6. NSEL = 1000 (AINCOM 负极)
  7. 设置 BUFEN 引脚= 0 (禁用)
  8. U/B 数据格式= 1)单极
  9. AVDD = 5V、DVDD = 3.3V、模拟输入信号相对于 Aincom 预期为5V

我的数字输出:

  1. 模拟输入= 0V =>数字输出= 000000h
  2. 模拟输入= 2.5V =>数字输出 Put = FFFFFFh

有什么建议吗?

感谢你的帮助

Fausto Bartra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福斯图、

    单极范围内的 ADS1216将只测量从0到正满量程之间的值。 对于+2.5V 基准、这仅为2.5V。 输出数据采用以下格式:

    要测量+5V 输入电压、您可以使用 ADS1217、它使满量程范围加倍。

    吴约瑟