This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:电荷桶配置

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748408/ads8320-charge-bucket-configuration

器件型号:ADS8320

您好!

我目前正在其中一个设计中使用 ADS8320。 但是、我对外部 RC 滤波器的配置有疑问。
这是否必须是差分滤波器、如 布局示例中第一个图所示。 或者、这应该是一个单端版本、其中的-IN 直接连接到 GND 感测、例如第二幅图片?

提前感谢、

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我看到图片没有显示、所以在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    如 TIDA 所示、单端输入电荷桶滤波器将正常工作。  如果您使用 ADS8320的 IN-引脚来感测远程信号/GND、那么 IN-之前的附加滤波器将有助于减少来自远程信号/GND 的共模噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的快速响应! 您是在 IN 处添加相同的 RC 常数、还是使用布局指南中的全差分滤波器?
    如果是全差动、如何标注尺寸? 采用与单端 RC 滤波器相同的值并使用 R/2或 C*2?

    或者还有其他方法可以实现这一点吗?

    我可以想象、只有当输入结构为全差分结构时、差分架构才有意义? 在这个伪差分输入级的情况下、我们应该如何处理这个问题?

    提前感谢!

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、

    我建议使用数据表布局中的全差分滤波器。  您可以使用模拟工程师计算器、通过远程接地感应找到适合此类配置的 RC 值和运算放大器带宽。  电容将保持不变、但您将为每个电阻器使用 R/2。