This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:寄存器 ADC 0x03h (全局寄存器0x00h - 0x0000h)

Guru**** 1623435 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5816EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747411/afe5816-register-adc-0x03h-global-register-0x00h---0x0000h

器件型号:AFE5816

我们使用了评估模块 afe5816。 在 init.cfg 中-写入寄存器0x03h 数据0x2010h、但数据表中的 afe5816寄存器0x03h 的写入0xXX00h 正确吗?

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolai、您好!
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5816EVM。
    我们将很快研究您的问题并回复您。

    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolai、您好!
    是的、你是对的!
    从 AFE5816数据表中、寄存器:地址= 0x03
    其寄存器数据应为0xXX00
    因此、在 init.cfg 文件中、其数据的 bit7~bit0应该为=> 00000000

    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
    尼古拉