This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:如何使用 SSTM32获得24位转换数据?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747994/ads131a04-how-to-get-24-bit-conversion-data-with-a-sstm32

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: ADS131E04

您好!

这就是我配置的内容:

M0:IOVDD

M1:offen

M2:GND

 

注册:

0x0b = 0x78

0x0C = 0x32

0x0D = 0x01

0x0E = 0x2C

0x0F = 0x0F

现在我用发送0x0000移出这些值,但我只得到16位值...

怎么了?

感谢您的帮助:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    感谢您发帖。

    我假设您使用的是 ADS131A04、而不是 ADS131E04? ADS131E04上不存在 M0、M1、M2。 我更正了您的原始帖子。

    "offen"表示 M1引脚悬空了吗? M1 =悬空将器件字大小设置为16位。 请阅读第5-6页的引脚功能表。

    此致、