This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:使用 LMH6518驱动 ADC3424的指南

Guru**** 2560050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3424, LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748009/adc3424-guide-to-use-lmh6518-to-drive-adc3424

器件型号:ADC3424
主题中讨论的其他器件: LMH6518

大家好、

在新项目中、我们将在我的客户中渗透 ADC3424。 此外、我们最终选择 LMH6518来驱动 ADC3424。 现在客户计划做原理图、 那么一些专家可以帮助分享一些参考原理图或指导以展示如何使用 LMH6518驱动 ADC3424、这将帮助客户更顺利地向前迈进。 感谢您的支持!

此致、

Sulyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sulyn

    您的客户是否需要将直流电从信号源传递到 ADC、或者交流耦合解决方案是否正常?

    如果交流耦合解决方案正常、我建议使用 LMH6518代替 ADC3424数据表图183、185或187中的变压器电路。 所使用的特定电路将取决于所需的信号频率范围。

    如果您需要直流耦合解决方案、则需要使用来自 ADC 的 VCM 信号来设置放大器上 VCM 引脚的电压。 您还需要注意、放大器的输入和输出共模将导致可接受的性能。 LMH6518专家将就此主题提出更具体的建议。

    此致、

    Jim B