This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:热电偶测量偏移校准

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748046/ads1120-thermocouple-measurement-offset-calibration

器件型号:ADS1120

大家好、

因此、我将使用 ADS1120测量热电偶温度。 在我参考手册时、我看到了第9.2.1.3节"应用曲线"、其中介绍了为将 VTC 转换为0V 而执行的系统偏移校准。 有人能解释一下这是什么类型的偏移校准吗? 当我尝试测量 K 型热电偶温度时、在执行手册中提到的冷端补偿后、我会得到一些荒谬的值。

我的环境温度为22.5°C、为了进行测试、我将测量温度为30°C 的物体(这是热接点)。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

此致、

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartik、

    首先、我建议查看本指南中的 TC 信息:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    在深入研究系统校准之前、我建议您先验证是否没有其他问题需要先解决。  您可以查看 ADS1120的器件偏移、并首先进行更正。  您可以按照 ADS1120数据表第30页第8.3.12节中的信息调整偏移。  从 TC 测量值中减去偏移值应使您非常接近实际温度。  如果没有、您应该验证 CJC 是否正确。  您尚未说明如何测量 CJ。  此外、CJ 应与 PCB 上的其他温度影响进行热隔离。  换句话说、您不能假设环境温度与冷端温度相同。

    如果您分享有关 TC 和 CJ 测量的更多详细信息、则用于确定温度、原理图和 PCB 布局 I 的计算可能会有额外的帮助。

    此致、

    Bob B