This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS12082:关于单端输入范围

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: THS12082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747615/ths12082-about-single-end-input-range

器件型号:THS12082

你(们)好

我想知道最大值 THS12082的单端输入范围。

根据数据表、建议的设置是  

VREFP=3.5V 和 VREFM=1.5V、您将获得 VREFP-VREFM=2V 的输入范围。

在单端配置中、我是否可以将 VREFM 连接到 AGND 并将 VREFP 连接到 AVDD (5V)、 希望获得最大值  5V 的单端输入范围?

它是否仍在工作?

期待更好的解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    不可以、这与 THS12082是不可能的。 VREFM 可降至1.4、VREFP 可升至3.7、但不能升至0-5V。