This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:问题(数据速率与时钟频率间的关系、MUX#39时的稳定时间;ing、&24位输出格式)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745935/ads1281-questions-data-rate-vs-clock-freq-settling-time-when-mux-ing-24-bit-output-format

器件型号:ADS1281
主题中讨论的其他器件: ADS1282

我对 ADS1281模数转换器有一些疑问:

  1. 表5具体说明了提供的频率对应于4.096MHz 时钟。  表6未明确说明这一点。  我们应该假设表6中的速率是针对4.096MHz 时钟的、并在使用较慢时钟时相应地调整速率、还是绝对速率?
  2. 输出流中是否有任何类型的管道线?  我们在 ADC 输入之前有一个多路复用器、并且存在一些时序问题。  我们知道、在我们切换多路复用器后、FIR 输出需要63个周期才能稳定。  (我们以连续同步模式运行。)  这是否意味着我们需要等待63个 DRDY 脉冲、还是已经包含该延迟?  何时是切掉多路复用器的最佳时机?
  3. 我们如何为24位输出数据设置器件?

谢谢、

-Dean Palmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    来回答您的问题。

    1. 抽取率是绝对的;但是、正如您指出的、数据速率将随 fCLK 频率而变化。

    2. 只有管道内联的意义在于、一旦转换完成、ADC 将立即开始新的转换、同时计算校准的转换结果、并且在 ADC 执行下一次转换时/DRDY 变为低电平。 但是、由于这是一个多路复用 ADC、因此只有一个 Δ-Σ 调制器和数字滤波器;因此、不可能对两个输入通道执行任何类型的同步或并发采样。

      重新配置 ADC (例如更改 MUX)时、数字滤波器及其所有抽头都会复位。 之前的转换被暂停并且一个新的转换开始。 因此、稳定时间将是滤波器抽头采集足够数据以计算"稳定"结果的完整63个转换周期。

      注意:如果您使用 SINC5滤波器、那么使用 FIR 平通带滤波器的数字滤波器稳定时间将大约为5个转换周期、而不是63个转换周期。

    3. 本身没有24位数据模式... 有一个调制器位流模式、或者31位滤波器数据模式(第32位是一个冗余符号位)。 但是、 如果您只对24位数据感兴趣、则可以为前24位数据计时、然后停止 SPI 通信。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的回答。  我有几个后续行动:

    1. 这就是我们观察到的情况。  我想我只是想指出,表6对此并不清楚。
    2. 请注意、我们使用的 ADS1281没有内部多路复用器。  我们使用的是外部多路复用器。   我们不会在运行期间重新配置 ADC。  此外、我们使用引脚模式配置、因此我们的滤波器选项有限。  (我们无法仅配置 SINC 滤波器。)  因此、如果我理解正确、在我们更改外部多路复用器地址后、我们需要等待63个 DRDYS 才能使数据稳定下来。  是这样吗?  如果我们使用表6中的250 FIR 数据速率、则需要大约252毫秒。  是这样吗?  (顺便说一下、数据表中有一些位置指示稳定时间为62个 Fdata 周期、而其他位置指示稳定时间为63。  您能解释一下区别吗?)
    3. 我在等待您的响应时发现了这一点。

    感谢您的帮助、

    --院长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    1. 好的。 我已经记下了这一点、以便在未来的数据表修订版中进行更新。

    2. 我的错误是、我想到的是具有内部多路复用器的 ADS1282。

      您是否能够控制/RESET 引脚?
      切换多路复用器后、您可以切换/RESET 引脚(在引脚控制模式下用作 SYNC 引脚)以重新启动 ADC 转换。 这样、您 将仍然具有 TDR (~63)转换周期延迟。 但是、通过重新启动转换、/DRDY 信号将保持高电平、直到数字滤波器结果稳定。

      如果不同步或重新启动 ADC 的转换、您需要进行计数并等待63个转换周期(是的、250SPS 数据速率下为252ms) 、以便数字滤波器的输出数据代表当前多路复用器通道。

      表11中给出了从同步到/DRDY 变为低电平的精确时间、即62.98046875/Fdata + 468/fCLK、因此这实际上是63个转换周期。 我知道其中一些稳定时间是数字滤波器以外的数字延迟造成的、但我必须对其进行研究以确定其量。
       

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris。 我们目前无法控制/Reset 引脚。 不过、我们会记住这一点。

    --院长